This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:对于TIDM-1005,Ssch of Solvimus M-Bus Master模块

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104268/thvd1500-for-tidm-1005-the-sch-of-solvimus-m-bus-master-module

部件号:THVD1500

大家好,

您能否在 TIDM-1005参考设计中提供Solvimus M-Bus主模块的SCH?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayna,

    Solvimus M-Bus主模块不是TI设计的。 在该模块上寻找设计的最佳选择是来自Solvimus的网站,那里有所有产品和产品详细信息。 我们提供的唯一原理图是TIDM-1005参考设计第3部分中所示的原理图。 模块名称在  第19页的TIDM文档中以超链接形式显示,以指向外部站点,其中包含有关系统此部分的更多信息。

    最佳,

    Parker Dodson