This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.575万EVM:TPS2.575万EVM定制板

Guru**** 2930450 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101457/tps25750evm-tps25750evm-custom-board

部件号:TPS2.575万EVM
线程中讨论的其他部件: TPS2.575万TPS6.5988万EVMUSB2ANYBQ2.5792万

您好,

我正在按照TPS2.575万EVM参考设计来设计定制电路板。  

给定数据:

输入= 100W PD适配器

输出= 5V/9V/15V/20V和5A (必需)

电池= 4S Lipo电池5000mAh

我有一些问题来完全了解EVM中每个模块的功能。

  1. Sink = 设备将从USB C端口接收电源以为电池充电 并在SYS提供电源。 对吧?
  2. 如果上述问题是正确的,那么我只需要汇功能,否则就是源。
  3. 我是否需要5V和3.3V降压转换器电路用于汇应用?
  4. 什么是 Aardvark连接器?
  5. 什么是内部调试连接器?

  1. 如何与基于Web的TPS2.575万应用定制工具GUI进行交互?
  2. 每次关闭电源后,我是否都需要IT来配置设置?

我希望有人帮助我理解它。 我必须将此EVM的输出与TPS6.5988万EVM的输入相连接。 TPS6.5988万EVM的输出通过两个器件连接,为其供电。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的联系,我们的团队成员将尽快与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    是否有任何更新?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    TPS2.575万 Web工具将仅通过USB与我们的EVM连接。  它可实现自定义EVM。

    我看到您添加了TotalPhase Aardvark连接器。  如果您有此连接器,则可以使用Web GUI保存FullFlash二进制文件,然后使用totalPhase闪存中心(免费的Totalphase应用程序)将二进制文件写入主板上的闪存。

    一旦配置了EEPROM,它将用于在以后每次重新启动时引导主板。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有USB2ANY。 它是否有助于上载EEPROM配置?
    另外,其他问题又如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我正在使用此参考设计,您可能没有提到微型USB。 正如您在上面提到的那样,我可以使用Aardvark连接器来刷新二进制文件。 您能否帮助我提供一些文档或链接,这些文档或链接解释了整个流程以及完成项目所需的工具?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    本E2E常见问题解答介绍了如何使用Aardvark对我们的其中一个主板进行编程。  这也适用于您的主板。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/102.1134万/faq-how-do-i-configure-the-tps25750-and-flash-the-eeprom-with-the-output-binary-for-the-board-usb-pd-chg-evm-01</s>2.575万

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢, 
    这很有帮助。 我将购买Toolphase来完成任务。
    我认为除了将二进制数据闪存到闪存之外,我不应该考虑其他与编程或固件相关的内容。 我对吗?

    还有,有人能回答这些问题 (1,2,3和5)吗?

    这对我尽快完成项目非常有帮助。
    我的空间非常紧凑,我必须在原型中删除主板上的所有额外功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. Sink = 设备将从USB C端口接收电源以为电池充电 并在SYS提供电源。 对吧?

    正确

    1. 如果上述问题是正确的,那么我只需要汇功能,否则就是源。

    正确

    1. 我是否需要5V和3.3V降压转换器电路用于接收器应用?\

    1. 什么是 Aardvark连接器?

    这是允许对板进行编程的连接器。

    1. 什么是内部调试连接器?

    这将显示TPS2.575万的从属端口。  如果连接到MCU,这对于调试非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢你的所有帮助。 它确实对我完成设计有很大帮助。 现在,如果您能回答一些关于BQ2.5792万的问题,请回答。
    \

    1. 此连接器的功能是什么?
    2. SYS的输出电压是多少?  我使用的是一个4S 4500mAh锂聚合物电池,充电额定值不超过或可能低于0.5C。
    3. 我必须将 SYS输出与TPS6.5988万EVM的输入作为输入源进行连接。 TPS6.5988万EVM的输入要求为20V和5A。 在SYS输出级之后,我是否应该添加一个降压-升压转换器级,以便为TPS65.9888万EVM设置20V?
    4. 在TPS6.5988万EVM中,外部路径电路的功能是什么? 在我的案例中,TPS6.5988万EVM将用作电源,因为它必须为连接到USB C端口的设备提供电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我阅读了一些更多的文档,发现外部路径仅用于接收器,因此我删除了两个外部路径。
    如果我错了,请纠正我。  
    此外,您能否帮助我定义TPS6.5988万EVM的SYS输出后的降压-升压转换器阶段? 此外,如果您能回答上述问题,这将非常有帮助。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我会将此主题传递给支持BQ2.5792万的团队,以回答这些具体问题。  我不是完全合格的。

    此致,

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将根据行项目回答问题。

    1. J3用于USB2ANY连接。

    2.请参阅第9.3.8.2节:"当系统电压调节为VSYSMIN且SYS电压暂时降至VSYSMIN以下时,VSYSMIN回路会降低充电电流,从而使SYS电压保持在VSYSMIN水平。 如果充电电流降至零,但输入源仍然过载,SYS电压将下降。 一旦SYS电压低于电池电压,设备将自动进入补充模式,在该模式下BATFET将打开。 电池开始放电,以便系统同时受到输入源和电池的支持。" 此外,请参阅第9.3.8.1节"设备部署窄型VDC架构(NVDC),并将BATFET从电池中分离。 最小系统电压由VSYSMIN位设置。 即使电池电量完全耗尽,系统也会调节到高于最低系统电压。 POR处的默认最小系统电压根据PROG引脚配置电阻器确定。'

    3.是的,您需要设置一个转换器来转换电压。 但请注意,BQ2.5792万的最大输入功率为20 V x 3.3 A或66 W。蓄电池和系统的最大功率将为减去效率损失。 这意味着为了支持20 V 5 A,您的蓄电池需要提供2.02 A电源(假设除完全输入电源外还有16.8 V蓄电池)。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的详细解释。
    在第3点中,您提到BQ2.5792万输入功率为66W,但在EVM指南中有所不同。 请你进一步详细说明吗?



    关于第1点:

    当我使用Aardvark连接器对闪存进行编程时。 USB2ANY连接器的实际用途是什么?
    USB2ANY连接器与从属I2C路径相连。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此20 V 5 A描述了TPS2.575万的功能。 BQ2.5792万的输入电流限制为3.3 A。 结合这两种功能可提供20 V 3.3 A

    USB2ANY用于直通模式。

    此致,

    Mike Emanuel