This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:SN65HVD251部件的P2P替代方案

Guru**** 2930980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104438/sn65hvd251-p2p-alternative-for-the-sn65hvd251-parts

部件号:SN65HVD251

各位专家,您好!

我想为 SN65HVD251DR ( SN65HVD251系列的一部分)找到2P2替代产品。
我注意到,即使是缺货的备选方案也是可以的

谢谢!
Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad,

    如果未使用SN65HVD251的斜坡控制功能,则TCAN1044A是此设备的良好引脚2引脚替代方案。 TCAN1044A采用我们最新的制造工艺,在谈论8引脚CAN收发器时,它将是长期供应的最佳选择。 请注意,不应使用'V'版本的TCAN1044A,因为引脚5功能将与SN65HVD251的Vref功能冲突。 非V TCAN1044A的引脚5有一个NC,因此与此类引脚输出兼容。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott