This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:VSUP说明和比特率配置

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104346/tcan4550-vsup-specifiation-and-bit-rate-configuration

部件号:TCAN4550

您好,

 

我的客户对TCAN4550有2个问题

 

1.

根据数据表,TCAN4550 (非Q1)最多仅支持24V VSUP,而TCAN4550-Q1最多支持30V VSUP。

非Q1版本的24V VSUP规格是否正确? 他们希望将其与24V +-10%电源配合使用,并确认此规格以防万一。

二.

TCAN4550-Q1支持高达8Mbps。

是否可以配置5Mbps?

 

此致,

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oba,

    1.正确。 与非Q1版本相比,Q1级设备具有更广的Vsup工作范围。 如果客户打算使用高于24V的电源电压,我建议使用Q1设备。  

    2.可以,可以配置5Mbps。 可能的数据速率取决于时钟源,并且必须是时钟频率的整数除数。 对于5Mbps,建议使用40MHz时钟源。 下面链接的文档详细介绍了如何根据此参考时钟源配置有效CAN数据速率。  
    https://www.ti.com/lit/ug/sllu270/sllu270.pdf?ts=1653483647666&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott