This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:DS90UB954-Q1EVM与DS90UB953-Q1EVM连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103900/ds90ub954-q1evm-ds90ub954-q1evm-connection-to-ds90ub953-q1evm

部件号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:Alp.

我想从两个评估板中制作一个演示。

我已根据SNLU224C第节“2.4 DS90UB95x-Q1EVM演示说明”构建并安装了所有组件。 我可以在ALP (版本1.57.001)中看到这两个设备。 在开头,ALP还显示连接了类型953的串行器。 但是,几秒钟后,类型会更改为DS90UB913,有时会在DS90UB953和913之间切换,但大多数为913。

在解串器板上,锁定和通过LED指示灯亮起,但与其他LED指示灯相比仅非常弱。

当我启动脚本953to954_patgen_YUV_1920x1080p-4Lanes-Working.py时1080时,序列化程序被识别并运行。 但是,在水平或垂直的反序列化器"Current RX Port Status"(当前RX端口状态)窗口中,不显示任何内容。

谢谢!

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Christoph:

    您在953同步模式中使用了错误的背面通道速度。 您需要将954背面通道速度设置为50Mbps  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,现在它似乎运行稳定。