This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.362万:DP8.362万:铜缆和光纤接口位于同一引脚上

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104165/dp83620-dp83620-copper-and-fiber-interface-on-same-pin

部件号:DP8.362万
主题中讨论的其他部件:DP8.3822万HFDP8.3822万IF

你(们)好

我们正在寻找一个以太网PHY,它既可用作铜缆端口,也可用作光纤端口,只需更改O/P连接器即可。

我们想知道  DP83.862万的相同TX,RX引脚RD_M,RD_P和TD_M,TD_P是否可同时用作铜缆和光纤。

IE如果 使用磁性和RJ45插孔 ,则该接口将作为100Base-T铜线工作,并将作为100 Base -Fx与光纤收发器工作。

此外,请告知我们设备是否有任何EOL计划。

此致

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eby:

    您可以查看我们的产品DP8.3822万IF和DP8.3822万HF,了解它们是否符合您的期望。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复,DP8.3822万IF是我们的首选部件,对LED选项有疑问,发布为不同的主题。 想要了解在另一台出现LED可用性问题时是否可以使用DP8.362万。

    此致

    Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eby:

    我认为822IF的LED可用性目前不会有问题。 如有任何澄清,请在此与我联系。

    --
    此致,
    Gokul。