请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.362万 主题中讨论的其他部件:DP8.3822万HF, DP8.3822万IF,
你(们)好
我们正在寻找一个以太网PHY,它既可用作铜缆端口,也可用作光纤端口,只需更改O/P连接器即可。
我们想知道 DP83.862万的相同TX,RX引脚RD_M,RD_P和TD_M,TD_P是否可同时用作铜缆和光纤。
IE如果 使用磁性和RJ45插孔 ,则该接口将作为100Base-T铜线工作,并将作为100 Base -Fx与光纤收发器工作。
此外,请告知我们设备是否有任何EOL计划。
此致
Eby