This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:与MCU连接

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104028/tusb9261demo-interfacing-with-mcu

部件号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他部件:TUSB9261

大家好。

我有一个HDD,我想连接MCU,所以找到了这座桥。

此芯片是否支持fatfile系统与MCU之间的接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB9261仅通过USB报告HDD中的数据,因此如果HDD和MCU支持fatfile系统,我不会期望出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MCU将使用fatfile库文件通过USB (大容量存储类)发送数据,但问题是HDD将采用NTFS格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是 ,TUSB9261不会对文件系统格式进行任何转换。