主题中讨论的其他部件: DP8.3869万
我想知道DP8.3869万HM上RGMII至Copper的自动协商设置。
但是,自动协商失败,无法通信。
我的配置错误或缺少配置在哪里?
DP8.3869万HM数据表的手提带如下所示。
9.5.1.1
RX_D0:模式3
RX_D1:模式1
9.5.1.2
OPMODE_0:0
OPMODE_1:0
OPMODE_2:0
9.5.1.3
ANEG_DIS:0
ANEGS EL_1:0
ANEGS EL_2:0
镜像_EN:0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道DP8.3869万HM上RGMII至Copper的自动协商设置。
但是,自动协商失败,无法通信。
我的配置错误或缺少配置在哪里?
DP8.3869万HM数据表的手提带如下所示。
9.5.1.1
RX_D0:模式3
RX_D1:模式1
9.5.1.2
OPMODE_0:0
OPMODE_1:0
OPMODE_2:0
9.5.1.3
ANEG_DIS:0
ANEGS EL_1:0
ANEGS EL_2:0
镜像_EN:0
e2e.ti.com/.../2620.DP83869.pdf</s>8.3869万
感谢您的回答
・自动协商失败,无法进行链接。
如果我将主板和PC的速度固定在100m,就可以进行通信。
・我不能引用寄存器,因为我没有连接DP8.3869万的JTAG引脚。
・什么是检查RGMII接口的对齐和移动模式?
我不理解。
・附上图纸
您好,
--
此致,
林晓明
您好,Lin:
我是FAE,在日本支持他。
让我跟进他。
请检查上面的评论并给我们建议。
您还有没有任何关于电路设计的评论,他已经给您发送了?
此致,
YUto
您好,YUto:
--
此致,
林晓明