This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:RGMII至铜缆模式的自动协商设置

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101655/dp83869hm-auto-negotiation-setting-for-rgmii-to-copper-mode

部件号:DP8.3869万HM
主题中讨论的其他部件: DP8.3869万

我想知道DP8.3869万HM上RGMII至Copper的自动协商设置。

但是,自动协商失败,无法通信。

我的配置错误或缺少配置在哪里?

DP8.3869万HM数据表的手提带如下所示。

9.5.1.1

RX_D0:模式3

RX_D1:模式1

9.5.1.2

OPMODE_0:0

OPMODE_1:0

OPMODE_2:0

9.5.1.3

ANEG_DIS:0

ANEGS EL_1:0

ANEGS EL_2:0

镜像_EN:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    为了 进一步调试,我想问您一些问题以进行澄清

    • 您是否能够看到 DP8.3869万板的链接?
    • 您能否 读取寄存器0001和006E?
    • 您是否检查了RGMII接口的对齐和移动模式?
    • 您是否还可以分享您的原理图以进行进一步调试?

    我认为您的腕带设置没问题。

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2620.DP83869.pdf</s>8.3869万

    感谢您的回答


    ・自动协商失败,无法进行链接。
    如果我将主板和PC的速度固定在100m,就可以进行通信。

    ・我不能引用寄存器,因为我没有连接DP8.3869万的JTAG引脚。

    ・什么是检查RGMII接口的对齐和移动模式?
    我不理解。

    ・附上图纸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin:

    我是FAE,在日本支持他。

    让我跟进他。

    • 关于问题:"什么是检查RGMII接口的对齐和移动模式?" 请参阅本E2E主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/109.9945万/faq-how-to-select-correct-rgmii-delay-mode-for-phy-and-mac
      >>如D/S中所述,“默认情况下,RGMII SHIFT MODE will be activated”(RGMII SHIFT模式将被激活),他使用默认设置,SHIFT MODE (SHIFT模式)。
        他还将此配置用于DP8.3867万,并且它可以正常工作。 因此,配置可能没有问题。
    • 您是否可以在CLK_OUT中反复检查时钟速度以 再次检查时钟速度?
      >>他们不能触摸CLK_OUT,因为他们没有在其上放置任何电极或引脚。 但他们可以确认XSTAL正在制作时钟。
    • 您是否还可以读取LED0,LED1和LED2的锁存输入电压以双重确保它是所需电压的锁存?  这似乎是由于绑带错误导致的广告问题。
      >>通电时,在第一个LED_0,1,2处为0V,但几秒钟后,它们得到大约1.8V电压,LED会斜升。

    请检查上面的评论并给我们建议。

    您还有没有任何关于电路设计的评论,他已经给您发送了?

    此致,

    YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YUto:

    • 使用主板上的硬复位按钮或写入寄存器001F至8000查看电压变化时,您是否可以尝试读取LED_0,1,2? 在闭锁过程中,电压应暂时降低到一定的水平,但不能为0V,并恢复到1.8V。 请 告诉我您的观察结果。
    • 您能否 读取寄存器0001和006E并提供值?
    • 在原理图上,我没有看到电源会话,请检查有关电源连接的数据表中的会话11。
    • 我在MDIO连接上未看到2.2kohm电阻。  如果可能,请添加它。
    • 请确保您的应用程序中的重置引脚处于低电平活动状态。

    --
    此致,

    林晓明