This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:Ds90ub960接收来自ds90ub935和ds90ub953的不同数据

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103909/ds90ub960-q1-ds90ub960-receives-different-data-from-ds90ub935-and-ds90ub953

部件号:DS90UB960-Q1

尊敬的TI:

我有几个紧急问题需要帮助:

我有四台摄像机,其中两台是953台摄像机YUV422@30fps,另外两台是935台摄像机RAW16@20fps数据格式。

连接到ti960反序列化器开发板,960反序列化器是否可以同时支持两种数据格式?

如何配置TI960的初始化顺序。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xinyu:

    960无需配置即可同时支持各种格式。 您只需选择要将960上的CSI-2输出端口转发到哪个摄像机RX端口,然后按照数据表第7.4.25.8节中的说明启用CSI-2发送器  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Casey:


    是否需要配置FPD3_MODE寄存器? 不 需要为这两种格式的数据选择不同的模式?

    谢谢

    新宇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xinyu:

    您将使用的FPD3_mode为CSI-2模式,用于连接953或935。 因此,您只需将设备绑定到CSI-2模式,然后序列化器中的任何数据格式都将通过未更改的数据格式。  

    此致,

    凯西