This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC1.0024万-Q1:我们是否存在输入滞后?

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104066/tic10024-q1-do-we-have-hysteresis-for-inputs

部件号:TIC1.0024万-Q1

您好,专家,

对于TIC1.0024万-Q1,它是否具有输入信号滞后功能? 我没有阅读数据表中的"相关"。 我认为它应该有。 请您帮助验证吗? 谢谢。

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    不,没有滞后,零件不能真正以某种方式操作以使滞后相关,因为每个输入引脚都没有专用比较器。 滞后是一种模拟函数,当有一个专用比较器持续监控输入电压时,需要此函数,以防止非常接近阈值的电压发生小幅波动,从而导致比较器输出快速改变状态。

    相反,设备将依次对器件的单比较器的每个启用输入执行MUX,一次一个,以采样电压并确定电压是否高于或低于配置的阈值水平。  完成输入引脚的测量后,设备将切换至另一个输入引脚并进行新的测量。  此循环对所有其他启用的输入引脚重复此操作。  

    即使只启用了单个输入引脚,此周期完成的最快速度也是每2毫秒一次。  由于这一过程,始终需要新的比较器测量,并且比较器不会以模拟方式使用,因为模拟方式将持续监控需要滞后的单个输入。

    设备具有检测滤波器功能,可要求多个连续测量值相同以指示状态变化。  通过过滤掉交换噪声和已更改状态的交换机上的振铃,这有效地执行与模拟滞后类似的功能。

    此致,

    乔纳森