This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS50PCI401:关于输入/输出规格

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103935/ds50pci401-regarding-input-output-specifications

部件号:DS50PCI401

您好,TI团队

我想知道此IC是否可用于SLVS-MI信号线路。

根据数据表, 如果峰间电压为0.1V或更高,则可以接收差分信号。 这是否正确?

是否可以满足SLVS规格(CM电压200 mV,差分电压400 MVP-p)的输出信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    1)。 正确的设备最小差分输入峰值至峰值电平为100mV。

    2)。 此零件具有正CML参考输入-参考正VDD电源。 由于最小输入灵敏度差动100mV,这意味着单端输入的峰间值为50mV,并参考VDD。 如果你是交流电的耦合呢? 通过这种方式,我们可以将正CML输入与SLVS 200mV共模电压隔离。

    此致,Nasser