This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD01:根据提供给收发器的电压的通信距离。

Guru**** 2894520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102755/sn65hvd01-communication-distance-according-to-the-voltage-supplied-to-the-transceiver

部件号:SN65HVD01

我想知道根据提供给收发器的电压确定的通信距离。

3.3V和5V之间的通信距离是否存在差异?

电源电压为3.3V时,最大通信距离是多少?

- 如果通信距离远,电压下降,3.3V和5V之间是否存在差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS485

     是否有电源电压和通信距离图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赢得,

    我们将对此进行了解,并在明天回复您。 我可以告诉您,我们没有电源电压和通信距离的图表,也没有一个简单的答案。 它取决于系统。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所知,
    我知道电缆长度越长,压降越多。
    当电源电压为3.3V时,是否有任何有关最大距离的信息?

    如果未提供此类信息,我是否可以根据需要延长电缆的长度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赢得,

    否,RS-485具有基于规格中数据速率的距离限制。 以百分比计算,5V和3.3V电缆的压降是相同的,但从绝对角度看,5V更高,因此您将获得更大的余量,从而获得更长的电缆。 但是,电源电压并不是电缆距离的唯一决定因素。 由于总线和电缆上的其他组件而导致的定时将根据所使用的数据速率影响距离。

    我将查看是否可以找到有关此问题的更具体的测试数据或文档。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在相同的环境(数据速率)中,5V是否优于3.3V?

    请检查是否有与电源和电缆长度相关的文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赢得,

    它更依赖于收发器的VOD,而不是电源电压。 因此,如果3.3V和5V RS-485收发器具有相同的输出差动电压,则它们的通信距离将相似。

    这篇文章 对此进行了更详细的介绍。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道电缆的长度会根据电源的不同而变化。
    感谢您的回复,但我没有收到相关信息。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赢得,

    我链接了一个单独的主题,更详细地介绍了该主题,我将在此处再次链接:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/9.326万/rs-485-compatibility-between-3-3v-supply-and-5v-supply-devices

    请告诉我这是否有帮助。

    此致,

    Eric Hackett