This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:磁性选择

Guru**** 2773135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103574/dp83822if-magnetics-selection

部件号:DP8.3822万IF

您好,

我们的一个旧产品中使用的以太网PHY现在已过时。  我们计划使用DP8.3822万IF PHY芯片重新设计主板。 我们在 旧设计中使用了脉冲电子磁性插孔J00-0065NL,我们正在尝试保留具有内置磁性的同一插孔。 请 确认该磁性元件将与DP8.3822万IF兼容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Remya:

    如果中心丝锥正确连接,则可以重复使用此磁性。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的支持。