This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:驱动LED,带1.8V VDDIO

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G06, SN74LVC3G06, SN74LVC3G07, SN74LVC1G07, SN74LVC2G06, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103889/dp83869hm-drive-led-with-1-8v-vddio

部件号:DP8.3869万HM
线程中讨论的其他部件:SN74LVC1G06SN74LVC3G06SN74LVC3G07SN74LVC1G07SN74LVC2G06SN74LVC2G07

您好,

我使用1.8V的VDDIO。

请告知谁驱动phy LED,因为当您有1.8V电压时,直接驱动器不工作。

此致

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在引脚和LED之间添加缓冲区。 SN74LVC1G07/SN74LVC2G07/SN74LVC3G07为低电平活动;SN74LVC1G06/SN74LVC2G06/SN74LVC3G06等逆变器具有高电平活动输入。 漏极开路输出允许将阳极连接到3.3 V或5 V等更高的电源。(此外,缓冲器的高阻抗输入使得为绑带添加上/下电阻器更容易。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LED极性的默认值是什么?

    在DS中,写了"Default depends on strap (默认值取决于皮带)"。

    我的设计中的束带是电阻接地的。

    是活动高电平还是活动低电平?

    此致

    Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeev,

    当带式电阻器接地时,LED极性将处于高电压状态。

    --
    此致,
    Gokul。