This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:RMII参考时钟-精度

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103688/dp83848k-rmii-reference-clock---accuracy

部件号:DP8.3848万K
主题中讨论的其他部件:DP8.3848万YBDP8.3848万IDP8.3848万CDP8.3848万VYB

您好,

我们希望在设计中使用DP8.3848万KSQ/NOPB和DP8.3848万JSQ/NOPB。 我们 选择 了RMII接口。

在数据表中,50MHz时钟的精度必须为+50ppm。 我的意思是,这应该是+/-50ppm,就像其他类型的DP8.3848万,如 DP8.3848万C DP8.3848万I DP8.3848万VYB DP8.3848万YB等等。 +/-50ppm是否正确?

此致

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damian,

    感谢您与我们联系。

    是的,DP8.3848万K数据表提到50MHz时钟的绝对精度。 因此,您可以使用+/-50ppm源的50MHz时钟。

    --
    此致,
    Gokul。