This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0302:3G SDI缓冲器操作和备选方案

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0302, LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1098565/lmh0302-3g-sdi-buffer-operation-and-alternatives

部件号:LMH0302
在“线程: LMH0344”中讨论的其他部件

我们需要将50R单端印刷电路板SDI信号缓冲到75R单端SDI信号,适用于同轴电缆驱动。  目标是信号特性不发生任何变化,最重要的是上升/下降时间和抖动,因为输出将用于评估原始信号的性能。  理想情况下,也会有2.353倍的增益,但这也可以在下游软件中处理。

可以提供此类性能(频率加上电缆驱动功能)的运算放大器选项似乎很少(如果有的话)。  另一个帖子建议LMH0302可用作缓冲区,但输出振幅似乎是独立于传入信号(由Rref设置)进行控制的,因此某些信号调节似乎是在内部进行的。

LMH0302是否可以配置为在阻抗域中作为缓冲器运行,如上所述?  为此需要考虑哪些因素?  是否有任何更好的替代运算放大器或SDI电缆驱动器IC应在此应用中考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的团队正在对此进行调查,并将很快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    LMH0302是一个限幅装置,即将信号数字化为1或0。 因此,这不是真正的模拟缓冲区。  

    此外,LMH0302主要用于3G SDI,带宽/上升/下降时间有限。 如您所述,振幅与输入信号无关。

    请告诉我们此设计的应用程序,协议或方框图。 如果您愿意,您可以向我发送朋友请求,向我发送您可能想要交换的任何机密信息。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    该应用程序用于测试HD-SDI和3G-SDI信号。  在设计的这一特定子部分中,SDI信号通过50欧姆微带轨迹进行路由和切换,振幅高达800mV。  这全部通过宽带电阻器网络和射频继电器完成。  我已经对前端的这一部分进行了原型设计,在带宽/上升时间和返回损耗方面取得了良好的结果。

    所选信号需要通过75R同轴电缆发送至波形监视器,因此需要有源阻抗转换和电缆驱动,只需对原始信号进行最小更改。

    如果您有任何其他要求,请告诉我。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    鉴于这是SDI应用程序的开头,那么我们需要认识的唯一事情就是单端与差动输入的关系。 LMH0302或其他SDI部件使用差分输入与单端输入进行特征参数化。  单端输入可以工作,但数据表规范基于差分输入。

    我们谈论多少SDI信号-输入和输出?

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于本部分,有4个输入被muxed为1个输出。  在小规模原型上,我能够将此输出切换到LMH0344,该LMH0344具有50R单端匹配/终端网络,位于差分输入(类似于LMH0344数据表中的图3)。  这种方法似乎在输入返回损耗远低于3G-SDI的SMPTE规范的情况下效果相当好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能,您能否向我发送从输入到输出的整个结构图? LMH0344可用于50欧姆或75欧姆输入。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:

    已获得LMH0344部件的建议。  但是,正如在原始帖子中提到的,我们不能使用任何带有重新计时器/重新计时器/均衡器等的设备,因为(根据我的理解)这将显著改变我们尝试使用波形监视器检查的传入信号。  我将它们放在原型板上,用于其他测试目的。

    理想情况下,我们需要具有足够GBW的运算放大器缓冲器,用于提供2.353倍增益的3G-SDI信号(1倍增益是可以的)。  我询问了LMH0302,因为它被称为不同E2E线程中的潜在缓冲区。  是否有人更熟悉模拟目录,能够提出建议?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要分析原始波形。 有些测试设备制造商会执行相同的操作,并使用宽带运算放大器来测量传入抖动等。我们的所有SDI部件都受到限制,不适合此应用。

    我们将此分配给高速放大器组,以评论具有至少3GHz带宽的高速放大器的可用性。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。  是否有人可以跟进此请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    此处可能适用高速放大器或1:2的多路复用器。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser:

     感谢您的支持。 所有进一步的讨论都将在以下主题下进行: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/110.1797万/lmh5401-3g-sdi-amplifier-and-alternatives</s>5401

    谢谢!

    Sima