This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:在断电 I2C 模块和带电 I2C 树的情况下进行功能验证

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110216/tca9406-functionality-verification-given-a-powered-off-i2c-module-and-live-i2c-tree

器件型号:TCA9406

您好!

我正在检查此部件是否能够用于我客户的应用。

目前、它们有一个 I2C 模块、该模块连接到 I2C 树。 但是、它们会关闭该模块的电源、以防止该模块出现错误行为。 他们以前遇到过连接到活动树时断电的 I2C 器件的问题。

TCA9406DUR 是否能够以预期的功能处理这种情况? 从 I2C 器件在不影响 I2C 树其余部分的情况下关闭 PCB 电路内部的哪个位置? 如果不是、是否有替代器件建议?

(Vcca 和 Vccb 均为3.3V、但 Vccb 偶尔会关闭)

谢谢、

Abigail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用。 当 VCC 关闭时、所有 I/O 将处于高阻抗状态。