This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:需要 SN75176ADR p SPICE 模型

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110153/sn75176a-sn75176adr-p-spice-model-required

器件型号:SN75176A

你(们)好  
 我需要 SN75176ADR 的 pspice 仿真模型

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal、

    我们目前没有针对此器件的 PSpice 模型-目前我们没有预计的完成时间或是否完成的时间表。 正如您在另一篇文章 E2E 上的最后一条消息中所述、我们的许多 RS-485/RS-232模型都面临类似的情况。 我们正在开发新的模型创建系统、但目前我们没有新模型发布的日期、也没有能够处理积压的日期。   

    我知道有时需要 SPICE 文件进行验证-但通常、这些文件只是数据表中许多情况下的典型条件的副本、因此一般而言、我们的模型将显示典型性能。 如果您对器件有疑问、但没有该型号、可以回答、请告诉我、我将看到我可以做什么。  

    最棒的

    Parker Dodson