This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:技术规格检查

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109304/sn75lvcp601-spec-check

器件型号:SN75LVCP601

你(们)好

客户的 MB 使用了转接驱动器 SN75LVCP601、因为 SATA 布线过长。 已连接到 Inxxx 的530 120GB SATA SSD 和 Amphenol 1M 电缆、在重新引导测试期间无法随机识别 SATA SSD。 在电路板旁路转接驱动器之后、我发现可以正常识别 Inxxx 的530 120GB SATA SSD。 连续重新启动电路板10次后、不会出现无法识别的现象。 重新启动10次而不丢失磁盘、这可能是第2代或第1代的速度、因此我怀疑此转接驱动器与第3代速度下的某些硬盘驱动器不兼容是否有任何改进计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我认为您是指 SATA Gen3或6Gbps。 SN75LVCP601与 SATA3兼容。 客户可能需要微调 EQ 或去加重设置。 在第1代和第2代、损耗要少得多、这可能说明了这种方法为什么以较低的速率运行。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复

    仅当 Inxxx 530 120GB SATA SSD 使用 Amphenol 1M 电缆连接时、重新引导将无法识别 SATA SSD 其他 SATA3硬盘和电缆不会出现无法识别的问题。 下图显示了连接至 SATA 连接器的转接驱动器的原理图。

    是否有建议的 EQ 或去加重设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果我们在使用此 SSD 和 Amphenol 电缆时看到此问题、我希望我们扫描 EQ1、EQ2、DE1、DE2、DW1和 DW2设置。 我们需要具有这些不同设置的正确组合。 最好按顺序从 EQ1、EQ2、...和 DW2开始-如上所示。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复以及更改 EQ1、EQ2、DE1、DE2、DW1、 DW2、还有其他改进方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    首先、我们需要了解根本原因。 报告显示无法连接到此 SSD、但我们不知道这是在启动时还是在其他情况下发生。 SATA1和 SATA2是否可以与此 SSD 配合使用? 此客户还可以与此 SSD 供应商联系、以查看他们是否也看到其他客户的类似报告。

    此致、Nasser