This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:用于修改 PID、VID 的 TUSB8043A OTP 编程

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108839/tusb8043a-tusb8043a-otp-programming-for-modify-pid-vid

器件型号:TUSB8043A

尊敬的先生:

从 TUSB8043A DS 可了解到:"TUSB8043A 提供引脚搭接配置、可实现一些特性、包括电池充电支持、

并 通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 从接口为 PID、VID、

您能否提供用于    修改 PID、VID 的 OTP 应用程序(工具和手册)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持 , 我向   您发送了友谊请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过 E2E DM 发送软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持!!

    我现在在软件操作方面遇到了一些问题。

    我已通过 E2E DM 发送。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查看您的问题、并将通过 E2E DM 进行回复。