This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:L1.1电源状态不会通过重定时器传递、而是强制在下游端口上传递

Guru**** 2988560 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108019/ds160pt801-l1-1-power-state-is-not-passed-through-the-retimer-but-forced-on-the-downstream-port

器件型号:DS160PT801

案件编号 :CS1069287

 

简短描述: L1.1电源状态不通过重定时器传递、而是强制在下行端口上传递

用于 DS160PT801 Gen4重定时器。 我能否在下行端口上取消 clkrreq 的置位、以将其置于 L1.1链路状态、而不在上行端口上设置主机 L1.1。 这意味着 L1.1电源状态不会通过重定时器传递、而是强制在下行端口上传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    重定时器上的 L1.1状态由 PCI 规范定义、该规范规定重定时器仅在 CLKREQ#被采样为无效时进入 L1.1。

    当 CLREQ#置为高电平时、重定时器进入 L1.1状态。 当被置为低电平时、重定时器退出 L1.1状态。 如果需要权变措施、则可以使用 I2C 覆盖 CLKREQ#状态。  请注意、 在 L1.1模式下、重定时器不支持移除100MHz REFCLK。

    在您描述的情况下、重定时器很可能会从下行端口检测到 EIO 并处于 L1状态、直到端点退出 L1.1。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您的问题得到了解答、请将其标记为已解决。

    谢谢、

    Nicholaus