This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC84000:我是否可以知道 TPIC84000和 TPIC84134之间的区别?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108471/tpic84000-may-i-know-the-difference-between-tpic84000-and-tpic84134

器件型号:TPIC8101

您好!

我们计划使用 TPIC84125、TPIC84134或 TPIC84000开发新产品。
1 -我是否知道 TPIC84000和 TPIC84134之间的区别? 使用 TPIC84000设计产品时、是否可以参阅 TPIC84134数据表?
2 -无法下载 TPIC84000数据表。 请向我发送 TPIC84000数据表吗?
3 -是否可以在不更改 CLK_IN 引脚的频率输入的情况下将 TPIC84000替换为 TPIC84134?
4 -输出频率是否与以下条件匹配? TPIC84125为125kHz。 TPIC84134为134.2kHz。 TPIC84000为134.2kHz。
5 - TPIC84000目前在 TI store 没有库存、但如果再次供货、我们可以进行购买。 但 TPIC84125和 TPIC84134没有网站。 请告诉我如何购买 TPIC84125和 TPIC84134。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaaka-San、您好!

    感谢您在传感论坛上发帖! 我将让团队审查您的问题、并尽快作出回复。 感谢您的耐心等待。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    非常感谢。
    我们期待收到您的回复。

    此致、
    Masaaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaaka-San、您好!

    感谢您的耐心、在审核您的问题时、我注意到您的问题与 TPIC8101无关、因此不小心将其分配给了错误的团队、我会将其重新分配给正确的团队、对于由此造成的任何延迟、我深表歉意。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masuda-San、

    感谢您关注 TPIC84000和 TPIC84134。 请在6月16日前回复。

    此致、

    Bill Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    非常感谢。
    我期待您的答复。

    此致、
    Masaaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masuda-San、

    1 -我是否知道 TPIC84000和 TPIC84134之间的区别? 使用 TPIC84000设计产品时、是否可以参阅 TPIC84134数据表?

    如需了解相关信息、TI 仅支持 TPIC8400/TPIC84125 (TPIC84000只是顶端标记、请参阅下文)。

    有关后一个问题、请参阅 TPIC84125数据表(www.ti.com/.../slds175.pdf)。


    2 -无法下载 TPIC84000数据表。 请向我发送 TPIC84000数据表吗?

    TPIC84000是指芯片的顶端标记,请参阅 TPIC84125的数据表。


    3 -是否可以在不更改 CLK_IN 引脚的频率输入的情况下将 TPIC84000替换为 TPIC84134?

     TPIC84000 与 TPIC84125是同一器件。

    4 -输出频率是否与以下条件匹配? TPIC84125为125kHz。 TPIC84134为134.2kHz。 TPIC84000为134.2kHz。

    是的、这些频率是匹配的、器件型号对应于频率:TPIC84125为125kHz。


    5 - TPIC84000目前在 TI store 没有库存、但如果再次供货、我们可以进行购买。 但 TPIC84125和 TPIC84134没有网站。 请告诉我如何购买 TPIC84125和 TPIC84134。

    关于这一点、正如您提到的、TPIC84000TPWPRQ1目前缺货、但将来会重新进行补充。 但是、由于电源受限的情况、这可能需要一些时间。 此外、对于 TPIC84125等采购订单:我们仅接受 TPIC84000的订单(同样、它们是相同的器件)。

    此致、

    Bill Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的支持。
    我知道 TPIC84000和 TPIC84125的规格相同、这两个频率(125kHz)相同。

    此致、
    Masaaki