This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:无法使用 TLK110

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110013/tlk110-tlk110-cannot-be-used

器件型号:TLK110

使用 s32k148 + TLK110通过 lwip 协议实现以太网功能。 在 NXP 的 S32DS 平台上、通过配置 TCPIP_中间 件:TCPIP 组件和 I/O 引脚生成底层驱动程序代码。 目前,enetif_init()中网络接口的初始化存在问题,并且通用操作忙状态始终显示在函数 enetif_low_level_output()->ENET_DRV_GetTransmitStatus()中。

在加电状态下、由示波器测量、MDC 的频率为1.2MHz、MDIO 为高电平、RX_CLK、TX_CLK 没有频率输出。使用额外的25M 晶体、MII 模式