This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:IC 放置建议

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107950/tusb216-recommendation-for-ic-placement

器件型号:TUSB216

您好专家、

您是否 会建议 将 TUSB216置于客户系统的哪个位置(A 或 B)、如下所示? 如需了解更多相关信息、主 SoC 可从独立电路板上但通过数据电缆连接的 USB 端口获取音频数据。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    放置 A 更可取。  两个 PCB 之间的电缆有多长?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的建议! 它小于30厘米。

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我想仔细检查一个术语。

    "前置通道电缆"是连接到 TUSB216输入端的电缆、不是吗? 上图中的电缆是后置通道电缆。  如果我错了、请更正。

    谢谢

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们使用放置 A、则电路板之间的电缆为前置通道、如果它们使用放置 B、则电路板之间的电缆为后置通道。

    我假设应用程序可能也有一根电缆连接到外露 USB 连接器。

    此致、

    JMMN