This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:充电器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104613/tps25750-charger

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25792

TPS25750能否支持 BQ25798而不是 BQ25792?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾  的是、TPS25750当前仅支持可在应用程序自定义工具上进行编程的充电器。

    如果系统中有 EC、则可以在直通模式下使用 PD 通过 I2C 手动对充电器进行编程。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari-San、

    由于 BQ25798与 BQ25792具有相同的寄存器、是否可以通过在应用程序自定义工具中选择 BQ25792来使用 BQ25798?

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinobu-San、

    我认为问题是 PD 控制器的 FW 已对 BQ25792的 I2C 地址进行了预编程。 因此、BQ25798的地址不同、可能需要我假设的不同编程。

    是否可以确认此兼容性?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari-San、

    顺便提一下、BQ25792和 BQ25798具有相同的从器件地址(7位地址0x6B)。

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshinobu-San、

    如果是这种情况、您可以对其进行测试、但我无法确认它是否可以正常工作、因为 TPS25750正式不支持该器件。

    谢谢、

    哈里