This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:小尺寸3.7"VGA LCD

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109062/sn75lvds82-small-size-3-7-vga-lcd

器件型号:SN75LVDS82

你(们)好

您能否帮助确认 SN75LVDS82是否支持连接的面板?

e2e.ti.com/.../panel-spec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我正在研究这一点、并将于明天(6/214)向您介绍。

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、

    要确定器件是否支持该面板、您需要通过以下公式通过面板找到所需的 PCLK:

    PCLK =(主动+消隐)*(主动+消隐)*(帧速率)
    PCLK =(480 +消隐)*(800 +消隐)*(60Hz)

    在这种情况下、我建议您与面板制造商确认最大水平和垂直总像素计数是多少、因为根据您提供的规格的以下屏幕截图、它看起来具有高度可变性。  根据您的了解、只要 您计算的 PCLK 大于31MHz、SN75LVDS82将支持此面板。

    活动像素:

    消隐:

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的
    Corinne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Corinne

    感谢详细的解释

    面板的 RGB 仅为5位

    IC 的输出具有8位

    如何连接序列?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth、

    在更深入地研究了面板规格之后、它看起来像是565配置、其中需要5个红色位、6个绿色位和5个蓝色位。

    这些引脚将映射到  SN75LVDS82中的特定数据引脚、但其连接方式取决于连接到 SN75LVDS82 输入的 LVDS 输出的格式。 下图显示 了 SN75LVDS82 器件支持的格式、您能找到哪一个与您要转换为 RGB 的 LVDS 输出相匹配吗? 在我们根据 LVDS 格式确定适当的映射后、您只需断开每种颜色的某些8位输出。