This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:是否需要 MDIO/MDC?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109468/dp83848i-mdio-mdc-required

器件型号:DP83848I

我正在使用 DP83848IVX/NOPB 芯片将 RMII 转换为 ETH、但我无法使用 MCU 上的 MDIO 和 MDC 端口。 此芯片转换功能是否需要 MDIO 和 MDC? 我有用于 MDIO 的1K5上拉电阻器、  是否应该为其接线以在没有 MDIO/MDC 功能的情况下使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我看到数据表要求 PU 和 PD 使用一个2.2k 电阻器。 为什么使用1.5k?

    请查看数据表的"捕获"部分、因为您可能需要调整其他设置。 理论上、您所说的是正确的、您无需使用最理想的设置进行寄存器写入。  

    最棒的

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了1.5k 电阻器、因为表4.3串行管理接口显示 MDIO 引脚30需要1.5k 上拉电阻器、我已将2.2k 用于其他一些端口。 不过、我将查看捆扎带部分。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是正确的、明白的、请告诉我您是否设法按照您想要的方式设置 PHY、或者是否有其他配置问题。  

    最棒的

    Alon