This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:配置

Guru**** 2872510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109916/tca9544a-configuration

器件型号:TCA9544A

您好!

我们正在寻找 TCA9544A 芯片的配置/编程。

请勿庸置疑。

谢谢、

Sarita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.5和8.6节介绍了配置和编程。 您不理解这些描述中的哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarita、

    正如 Clemens 所说、该器件的配置和编程信息位于数据表中。 如果您对正在为您的应用程序执行的配置或编程有具体问题、请在此处提问。

    此致、

    Eric Hackett