This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:上电后 P 端口高电平还是低电平?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109899/tca9555-p-port-high-level-or-low-level-after-power-up

器件型号:TCA9555

你(们)好

加电后、您能否帮助检查 P 端口是高电平还是低电平?

根据 D/S 中的说明、所有端口均配置为输入类型、Q1&Q2均关闭、因此 P 端口均通过内部100k 电阻器拉高、因此如果没有与 P 端口引脚的外部连接、则默认输入电平为高电平、对吧?  

'当 I/O 配置为输入时、FET Q1和 Q2关断、从而形成高阻抗输入。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    正如克莱明所说、您的理解是正确的。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett