This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988EVM:TPS65988EVM

Guru**** 2612655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108435/tps65988evm-tps65988evm

器件型号:TPS65988EVM
主题中讨论的其他部件:TPS65988TPS25750

您好!

我正在设计一个定制板、使用 USB C 端口为两个灌电流器件供电、我非常接近完成我的设计。 如果有人可以提供、我需要以下信息

  1. EVM 板上 FTDI 电路的功能是什么? (要与 GUI 通信以上传配置?)
  2. 是否有一些 OTS FTDI 板可用于定制 PCB 以节省空间? 选择 FTDI 板时、我应该考虑什么?  
    以下是与 EVM 上其余电路的 FTDI 连接

    FTDI 板连接

    1. SPI MISO
    2. SPI CLK
    3. SPI MOSI
    4. SPI CS
    5. I2C1_SCL
    6. I2C1_SDA
  3. EVM 板上调试接头引脚的功能是什么? 我是否确实需要在任何阶段进行编程或配置?
  4. 电流感应电路的功能是什么?
  5. 能否使用 Aardvark 而不是 FTDI 来配置 TPS65988?

https://ftdichip.com/product-category/products/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队成员将尽快与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    是的、您可以使用 Aardvark 而不是 FTDI 来配置 TPS65988。 要回答您有关 电流感应电路的问题、可以监控电流以实现过流保护等功能。  

    由于 Aardvark 可以使用、您是否仍想了解有关 FTDI 的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的回复。 您能帮我定义 Aardvark 的引脚吗? 它将使用 I2C1还是 I2C2? 与 TPS25750一样、主 I2C 用于配置其设置。 TPS65988EVM 的情况是什么? 我还将保留板载 FTDI 引脚分配选项、因此如果我需要与 FTDI 通信、我可以这样做。
    您能否向我提供一些说明使用 GUI 配置过程的文档? TPS25750的 EVM 指南中详细介绍了所有内容、但我找不到 TPS65988EVM 的相关信息。 在 FTDI 原理图页面上、还有 EEPROM。 对于 Aardvark、我是否需要任何 EEPROM? 在 TPS25750中、我们将配置刷写到 EEPROM 中、但我不知道如何将配置保存到 TPS65988EVM 中。 如果我们需要、您能帮助我定义它与 TPS65988的连接吗?

    最后、如果您可以详细介绍调试接头引脚的功能、 我没有空间为所有这些引脚或连接放置接头引脚。 那么、您能否帮助我定义 TPS65988的 PCB 配置过程中可能需要我的引脚?
    我将等待您的宝贵反馈。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    请给我们一些时间回答您的所有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、
    我将等待您的进一步说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我将按以下顺序回答您的问题:

    1) Aardvark 连接器的引脚与 TPS65988EVM 用户指南(第21页)中定义的 Aardvark (J10接头)引脚相匹配。 如果您希望使用 Aardvark 与 PD 控制器进行通信、可以使用 I2C1或 I2C2。 如果您希望使用 Aardvark 对 PD 控制  器进行编程、则必须使用 SPI、因为闪存通过 SPI 连接。 这些选择由您和您的设计参数决定。

    2) TI 的 TPS65988网页上提供了应用手册、视频教程和其他内容、可用于解释 GUI 配置过程。 您可以在 https://www.ti.com/product/TPS65988上找到此网页 

    使用 Aardvark 对 EVM 进行编程还需要使用闪存来存储配置并将其加载到 TPS65988中。 您可以查看 TPS65988数据表 SPI 控制器接口部分(第8.3.13节)、了解有关 SPI 闪存通信的更多详细信息。

    3) 调试报头可用于寻址未建立的连接或异常复位行为等目的。 在 EVM 原理图中、调试接头标记为 J8。 如果您的空间非常短、只需将接头安装到 I2C 或 SPI 连接即可。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    感谢您的宝贵反馈。
    1:我将此连接器放置在 PCB 上、但当然会更改网标签、因为它用于 FTDI、我需要使用 Aardvark 进行闪存。

    2:我无法理解 J8与 TPS65988的连接。 FTDI 原理图甚至没有任何与 SWD - CLK 和 SWD 数据相关的端口。

    那么、它将如何与 TPS65988进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我将深入了解调试连接、稍后将与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我在前面讲过关于 J8接头的目的的错误。 标记为"调试"的 J8接头不包含您所需的 I2C 或 SPI 连接、仅供传统内部使用。 Aardvark 连接器允许您使用 GUI 工具调试 I2C 和 SPI 连接(与使用 FTDI/Tiva 时相同)。 如果您正在寻找其他连接、则 J3和 J4接头包含可使用的 I2C 和 SPI 连接。 但是、使用 Aardvark 连接器应该足够了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 
    再次感谢。
    我想我都已经解决了这个问题。
    我将添加一个具有以下网络标签的连接器。 它具有 I2C 和 SPI 连接、这是 EVM 中的 J10连接器。

    1. SPI MISO
    2. SPI CLK
    3. SPI MOSI
    4. SPI CS
    5. I2C1_SCL
    6. I2C1_SDA

    我还有其他一些问题。 我认为我应该创建一个新线程、因为它与 ADCINX 引脚有关、我认为在我的案例中、使用 DIP 开关和不同的分压器是冗余的。
    感谢你的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    谢谢