您好!
我在 MII 模式下以100Mbps 的速度使用 DP83867以太网 PHY 芯片。 我有一个板、上面有3个 PHY 都由相同的25MHz 晶体振荡器驱动。 当我探测它们的 TX_CLK 输出时、它们都处于正确的25MHz、但它们彼此异相。 我希望所有 PHY 上的 TX_CLK 相互匹配并匹配晶体振荡器。 我希望它们与振荡器同相。 在100Mbps MII 模式下使用此芯片是否可以实现此目的? 如果是、需要如何配置芯片以实现这一目的(通过硬件或寄存器)? 我在其他通过以太网电缆连接到该板的板上也有此芯片。 我希望其他板上的 PHY 从接收数据包中拉出 RX_CLK、然后将它们的 TX_CLK 设置为 RX_CLK 的值。 这样、所有东西都与主/从拓扑中主板上的振荡器同步。 在100Mbps MII 模式下使用此芯片是否可以实现此目的? 如果是、需要如何配置芯片以实现这一目的(通过硬件或寄存器)? 我看到数据表提到了一个用于将芯片设置为主/从模式的寄存器、但它仅在1000Mbps 的情况下讨论这一点、这是否也适用于100Mbps?
谢谢、
Ryan