This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:TVS 二极管应用手册 SLVAE37

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109590/tvs3300-tvs-diode-app-note-slvae37

器件型号:TVS3300

您好!

这篇文章涉及 参考 TVS3300的 SLVAE37应用手册。

在第6页的底部、它提到 SMAJ33A 的 RDYN 为884m Ω、 而 SMBJ33A 的 RDYN 为0.504Ohm。 我在数据表中查找了这些器件、但未找到该数字。 我还尝试分频 VCLAMP

没有获得这些数字。  

 对于 TVS3300、在其数据表的第6页上、RDYN 最大值为60m Ω 测试条件列显示这是根据15A 和30A 浪涌电流电平下的 VCLAMP 计算得出的。 我也无法计算此 RDYN。

是否有人可以向我展示  SMAJ33A、 SMBJ33A 和 TVS3300的 RDYN 计算方法?

(随附所有数据表和应用手册。)

e2e.ti.com/.../SMAJ33A_5F00_ds.pdfe2e.ti.com/.../SMBJ33A_5F00_ds.pdfe2e.ti.com/.../TVS3300_5F00_ds.pdfe2e.ti.com/.../slvae37.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    浪涌二极管的 RDYN 会因脉冲长度而异。 对于 SMAJ33A 和 SMBJ33A、它们的数据表仅针对10/1000us 脉冲进行了规格说明。 您参考的应用手册介绍的是8/20us 脉冲的 RDYN。 很遗憾、编写该应用手册的工程师不再在 TI 工作、但 SMA 和 SMB 器件的8/20us 数据很可能在文档的实验室内部收集。  

    对于 TVS3300、RDYN =(VCLAMP - VBR)/IPP、因此在15A 下、RDYN =(40V - 39V)/15A =~0.067欧姆、在30A 下、RDYN =(40V - 39V)/30A =~0.033欧姆。 TVS 钳位器件在这方面非常特殊、因为随着浪涌电流的增加、由于钳位电压保持不变、RDYN 会降低。 对于 SMA 或 SMB 器件等传统二极管、RDYN 保持不变、钳位电压随浪涌电流增加。  

    此致、

    Matt Smith