Other Parts Discussed in Thread: TVS3300
您好!
这篇文章涉及 参考 TVS3300的 SLVAE37应用手册。
在第6页的底部、它提到 SMAJ33A 的 RDYN 为884m Ω、 而 SMBJ33A 的 RDYN 为0.504Ohm。 我在数据表中查找了这些器件、但未找到该数字。 我还尝试分频 VCLAMP
没有获得这些数字。
对于 TVS3300、在其数据表的第6页上、RDYN 最大值为60m Ω 测试条件列显示这是根据15A 和30A 浪涌电流电平下的 VCLAMP 计算得出的。 我也无法计算此 RDYN。
是否有人可以向我展示 SMAJ33A、 SMBJ33A 和 TVS3300的 RDYN 计算方法?
(随附所有数据表和应用手册。)
e2e.ti.com/.../SMAJ33A_5F00_ds.pdfe2e.ti.com/.../SMBJ33A_5F00_ds.pdfe2e.ti.com/.../TVS3300_5F00_ds.pdfe2e.ti.com/.../slvae37.pdf