This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1426:电路原理图回顾

Guru**** 2677685 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108252/thvd1426-review-of-schematic

器件型号:THVD1426

我们在应用中使用 TI 器件。 对于这些器件、我们附加了原理图文件、我们将在该文件下进行设计。 请查看原理图并告知我们您的意见。

谢谢、

Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到所附的原理图

    e2e.ti.com/.../SC606-CPU-CARD.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    在我的评论之前、这个原理图中的 THVD1426看起来不错、没有问题。 但是-在设计过程中、我考虑了一些需要仔细检查的注意事项。

    我的评论涉及电阻器 R134和 R136 -我知道它们是 DNP -但我想了解所选的值。  

    这些电阻器是否用作外部失效防护(在开路/空闲/短路总线条件下且器件处于 RX 模式时、会在"R"引脚上产生逻辑高电平)?

    2.如果上述问题是,则该系统支持多少个节点? 系统是否包含2个连接的端接电阻器(我在原理图中看到了该项、但有一个开关意味着您 可以关闭端接)

    3.如果放置在系统中-有多少节点会有这些外部电阻器?

    总线上的所有收发器是同一器件(THVD1426)还是其他器件型号-如果是、我能否知道它们支持的最大节点数(这会影响器件的输入电阻、可能影响 R134和 R135的尺寸)

    综上所述、我计算出、如果这些是失效防护电阻器、则在终端为2 120欧姆的2节点系统中、两个收发器都是 THVD1426、在620欧姆电阻器的情况下、它们之间的空闲差分电压介于 A 和 B 之间、略高于200mV (仅放置在1个节点上-最好仅在1个节点上使用外部偏置电阻器-整个总线将受一个节点的影响)-这对于外部失效防护偏置网络很好。 但是、如果系统中有2个以上的节点和/或总线上有不同的收发器、则其他收发器的输入电阻可能会开始影响这些电阻器的尺寸要求。

    因此、总的来说原理图看起来不错-我只想仔细检查失效防护电阻器相对于整个系统的大小-如果它用于低节点系统、总线上的所有器件都可以支持256个节点、如 THVD1426和620 可能可以、但支持少于256的高节点系统或收发器可能会影响该值。  

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的回复。

    THVD1426器件无需外部失效防护偏置电阻即可实现失效防护运行。

    此外、在我们 的原理图设计中、我们还使用了 SN65DSI83ZXHR、TPS7A7001DDAR 和 TPS3851H18EDRBR 器件、我们已经与您分享了这些器件。  

    您也可以查看这些器件吗?

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    外部失效防护装置在集成失效防护装置的器件中仍然很常见、可在0V 附近增加更多噪声裕度、因为通常情况下失效防护装置在总线空闲条件下不能很好地抗噪、外部失效防护装置适用于整个总线、而不仅仅是一个器件。 您 不需要它们-我将其提出、因为您在原理图中确实有用于它的焊盘、并且它们的尺寸似乎适合于常见应用。

    我 添加了高速接口团队来查看  原理图中的 SN65DSI83ZXHR、因为我在 RS-485/RS-422方面的经验。 为了提高响应速度、我还会在电源管理论坛中发布一个问题、以查看电力电子产品、因为它们将会提供最有益的建议。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    请参阅随附的 DSI83评论。

    e2e.ti.com/.../SC606-CPU-CARD_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_06152022.pdf

    谢谢

    David