This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:支持外部收发器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109893/tcan4550-external-transceiver-support

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件:ISOW1044

我有一个客户端需要对其 CAN 总线物理接口进行电隔离、需要 ISOW1044等外部收发器。  使用模式/引脚寄存器位21=1和位0=1的测试模式通过 GPIO1/GPO2在外部映射内部 RXD/TXD 信号(如数据表图 29)要实现这一点?

提前感谢。

Tom Nelson

Granite Computer Sciences、LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、尽管名称似乎暗示了什么、"测试模式"是 TCAN4550有效且官方支持的应用模式。 上述配置适用于启用 TCAN4550来驱动外部 CAN 收发器、非常适合在这种情况下满足 CAN 接口的隔离要求。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott