This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1621:CAD PIN 地址解码器

Guru**** 2826625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102386/ds92lx1621-cad-pin-address-decoder

器件型号:DS92LX1621

大家好、团队、

它们使用以下器件。

串行器 DS92LX1621SQE/NOPB

解串器 DS92LX1622SQE/NOPB

在以下情况下、客户无法通过 I2C 通信访问寄存器的 R/W。

您知道原因吗?

10kΩ 上拉(+1.8V)/RCAD = 0Ω Ω
地址7'bit Ser:h'58 des:h'60 ->无法 R/W

此外、客户能够在以下条件下进行 R/W 测试。

10kΩ 上拉(+1.8V)RCAD = 2.0kΩ Ω

地址7'bit Ser:h'59 des:h'61 ->能够 R/W

10kΩ 上拉(+1.8V)RCAD = 4.7kΩ Ω

地址7'位串行器:h'5A 解串器:h'62 ->能够 R/W

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得最佳帮助、我有几个澄清问题:

    1.当 RCAD 对地短路时、客户可以在本地只向串行器或解串器写入数据吗?

    2.如果 客户无法写入器件、您能向我展示他们正在使用的电路配置吗?

    谢谢!

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    我听说过客户。

    1.客户表示无法通过直接连接到 GND 来写入串行器/解串器。

    2、电路配置如下、

    主板侧:SER-DES (1组)、通过 I2C 通信从 SoC 访问

    模块板侧:SER-DES (1组)、通过 FPGA 的 I2C 通信进行访问

    数据路径通过板间连接器。

    主串行器->模块解串 器->模块串行 器->主 DES *菊花链连接。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    您提到设计中有两对串行器/解串器。  这是客户问题的正确总结吗? '当上拉电阻为10kOhm 且下拉电阻接地为0Ohm 时、串行器和解串器都无法通过 SoC I2C 或 FPGA I2C 进行访问。 但是、当下拉电阻器是数据表中指定的任何其他值时、通过 SoC I2C 和 FPGA I2C 进行的所有 I2C 通信都能正常工作。"

    主动地、如果上述描述正确、您是否可以在可能进行 I2C 通信时要求客户读取地址0?

    此外、客户是否将两个串行器设置为相同的 I2C 地址? 还是将两 个解串器连接到同一个 I2C 地址?

    我正在尝试隔离错误发生的时间和地点。 如果您还可以将客户用于设置 I2C 地址的原理图发送给我、那将会很有帮助!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    感谢您的支持。 您的总结是正确的。

    我有疑问。  

    >>主动地说,如果上述描述正确,您是否可以要求客户在可能进行 I2C 通信时读取地址0?

    这是否意味着在 RCAD 为2.0kΩ Ω 或4.7kΩ Ω 时读取地址0? 我很高兴知道这意味着什么。 很抱歉、我对 Serdes 的了解有限。  

    此外、我将向客户确认地址配置和电路图。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    当 RCAD 是任何工作值时、客户可以读取地址0。 这是数据表中的表格:

    当可以读取地址0时、我希望客户检查地址0的值。 该值应与此表匹配。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    感谢您的观看。

    收到客户的回复后、我会与您联系。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    还可以!

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    很抱歉耽误你的时间。

    我向客户确认了地址配置和电路图。

    请参阅随附的 png 文件。

    我现在确认它。

    >>当可以读取地址0时,我希望客户检查地址0的值。 该值应与此表匹配。

     此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masakazu、

    由于具有 I2C 直通功能、此图中的2 DES 器件将具有虚拟 I2C 连接。 因此、它们不能具有这样的冲突地址。 您需要 将两个 DES 器件绑定到不同的 I2C 地址  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    您是否有一个示例、说明在该配置中应解决什么 SER 和 DES?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    当 RCAD = 0欧姆时、可以保留一个串行器和一个解串器、并且应将一个解串器和一个串行器更改为 RCAD = 2k 欧姆。 (任何其他列出的 RCAD 值也适用于这种情况。)

    使用上面列出的设置、您有四个不同的 I2C 地址。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    谢谢。

    顺便说一下、主单元侧和模块侧串行器/解串器的 I2C 总线(SCL/SDA)不是共享的、而是单独连接、但 I2C 直通功能是否会导致虚拟 I2C 连接?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    是的 I2C 直通将器件连接到同一 I2C 总线。

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    对于这位客户的配置、主和模块的 I2C 总线是分开的、因此即使 Ser-des 地址发生冲突、我也不认为有任何问题。

    我假设客户希望使用相同的地址、因为他们希望以菊花链方式将多个模块连接在一起。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    您能否与客户重新连接并询问他们为什么要使用相同的 I2C 地址? 我不清楚使用相同地址而不是不同地址的设计原因。

    从您发送的图表中可以看出、解串器上的 I2C 总线连接到第二个串行器。 这将把所有四个器件连接到同一个 I2C 总线。  

    您还可以 通过断开第一个解串器与第二个串行器的连接来证明同一地址是问题所在、以确认在 RCAD = 0欧姆时通信正常。

    谢谢、
    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    在与客户确认之前、让我确认一件事。

    “从您发送的图表的外观来看,解串器上的 I2C 总线似乎连接到第二个串行器。 ”

    ->我认为主器件和模块的 I2C 总线(SDA、SCL)是完全分开的、您能说明这一点吗?

    客户表示 SoC 和 FPGA 的 I2C 总线是单独的。

    实际上、该图显示 SoC 和 FPGA 的 I2C 总线是单独的(黄色标记)。 (黄色标记)

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    串行器和解串器在此处具有 I2C 连接:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    感谢您的支持。

    我将返回给客户进行确认。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    听起来不错! 请在您与客户联系后告诉我。

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lysny,

    很抱歉耽误你的回答。 客户还需确认。  我将在收到客户反馈时发布。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    不用担心! 当您听到客户的声音时、请告诉我。

    谢谢、

    利斯尼