Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83869
您好!
我尝试在 基于 x86的模块上使用 DP83867IR 通过 INT 引脚在 Magic Packet 上唤醒电路板、但至今未成功。
以下是我的配置步骤:
-将0x82写入寄存器。 0x1E
-将 0x8888写入寄存器。 0x136
-将 0x8888写入寄存器。 0x137
-将 0x8888写入寄存器。 0x138
-将0x0081写入寄存器。 0x134
-将0x0008写入寄存器。 0x012
根据数据表、PHY 现在应在收到 MAC 地址为88:88:88:88:88:88:88:88的 Magic Packet 时将 INT 置为有效、但实际上它不会使用以下数据包(尝试使用 UDP 和纯 TCP):
我也看不到 reg。 0x135[0](MAGIC_RCVD)设置 NOR 寄存器 0x13[3](WOL_INT)。
UDP 封装:
0000关断关断 FF e0 db 55 E2 34 0e 08 00 45 00
0010 00 82 D9 57 00 00 80 11 7a 9f c0 A8 B2 23 c0 A8
0020 b2 ff CD ce 00 09 00 6e b1 2c ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF
0030 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0040 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0050 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0060 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0070 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0080 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
原始 以太网:
0000关断关断 FF f0 b0 14 38 b4 00 08 42 ff
0010关断88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0020 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0030 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0040 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0050 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0060 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
0070 88 88 88 88 88 88
当我将 PHY 配置为在数据包匹配时唤醒时、一切都按预期工作。 但是、这不是一个选项、因为 Windows 驱动程序仅支持
魔术包、我们没有它的源代码。
我是否错过了一些配置步骤、或者是否有其他我不满足的要求?
此致
1月