This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:2.5V 运行

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS2, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109636/sn65lvds1-2-5v-operation

器件型号:SN65LVDS1
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS2

大家好、

我正在寻找 SN65LVDS2/4配套 LVDS 驱动器、它可以在2.5V 电压下工作。

应用是用于板对板通信的 SPI 至 LVDS 桥接器。

  为了减小 PCB 空间、我不想添加 电平转换器来实现更低电平的 LVDS。

SN65LVDS1是否适用于此应用?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SN65LVDS1的额定电压为2.5V

    另请参阅数据表的第10.2.1.2.1节。