This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:从以太网 MAC 中移除 RJ45的建议

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108442/dp83848i-recommendation-for-remoting-rj45-from-ethernet-mac

器件型号:DP83848I

您好!  

我有一个100Mbps PoE 应用、它要求 RJ45连接器与集成了 MAC 的 SoC 位于单独的电路板上。 两个板之间有一个 FFC 连接器。 我们正在尝试确定分配 RJ45/Magnetics/PHY 和 MAC 的最佳方法。 根据我到目前为止发现的情况、通过阻抗控制型 FFC 电缆对 RMII 信号进行布线似乎是最佳选择。 您对此应用有什么建议吗?

 

谢谢!

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未将 PHY 以这种特定方式与带状电缆配合使用、因此您有责任验证设计。 但是、我们确实会看到潜在问题(您已指出其中的一些问题):

    - RMII 是一种50MHz 的通信、时序将非常严格。 确保 RMII 布线和电缆的长度匹配。

    -使用带状电缆时、存在固有的信号完整性和 EMC 风险、因此请相应地验证此设计。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、感谢您的反馈。 在您看来、尝试通过电缆通过 MDI 信号进行连接是否 会更危险?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    MDI 信号通常通过 RJ-45电缆连接到 PHY 的链路伙伴。 您提出了什么备选解决方案?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好、我是指磁性元件和 PHY 之间的信号。 是否最好为这些信号或 RMII 信号提供板对板 FFC 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    理想情况下、RMII 到 PHY 和 MDI 到 PHY 信号上应直接采用铜连接、而不是带状电缆。

    另请注意,我将在本周剩余时间内不上班,后续跟进的任何情况将在下周内答复。

    此致、

    Gerome