This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:0x11寄存器保留值与数据表不一致

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109255/ds125br820-0x11-register-reserved-value-is-not-aligned-w-datasheet

器件型号:DS125BR820

大家好、

客户发现0x11寄存器保留位值与我们的数据表不一致、无法重写、请参阅下图。 可以在这里将6/5位保持为"1"吗? 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我不会期望这会导致问题。

    谢谢、

    Drew