This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:MCAN 中断

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109534/tcan4550-q1-mcan-interrupts

器件型号:TCAN4550-Q1

大家好、团队、

我对 TCAN4550-Q1中的 MCAN 中断有疑问:

-哪种情况会导致 RF1L 中断:RX FIFO 1消息丢失?

此致、

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muwei、

    如果在 FIFO 满且写覆盖模式被禁用的情况下向 FIFO 发送一条消息、该中断将置为有效。 如果尝试对 RX FIFO 1进行写操作并且报文大小为0、该位也将置位。

    此致、

    Eric Hackett