This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949A-Q1EVM:插入 HDMI 输入端未检测到的 HDMI 有效时钟后。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949A-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108847/ds90ub949a-q1evm-after-insert-the-hdmi-valid-clock-not-detected-at-hdmi-input

器件型号:DS90UB949A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB949A-Q1ALP

尊敬的 TI,


我正在使用 DS90UB949A-Q1 EVM 来实现 HDMI 转 FPD-Link III 方案、我希望显示1920x1080的分辨率。

但是现在、当我插入 HDMI 源时、ALP 软件不显示任何 HDMI 输入、当我读取0x0C 寄存器时、它的值为0x00。 您能看一下这个问题吗?

过得开心,

新宇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了便于您进行分析、我需要添加一些内容。
    我们使用 SOC 的 DP 输出数据将其转换为 HDMI (2.0)数据、然后将其连接到 EVM 适配器板。
    当 HDMI 直接连接到显示器时,显示器将正常显示。 但是、连接适配器板后、使用 ALP 软件检查 HDMI 功能页面、发现未检测到 HDMI 频率。
    注意:我尚未使用解串器连接屏幕。 我只想观察适配器板在插入 HDMI 后是否可以接收数据。 但现在他不能接受。 您能帮我解决这个问题吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../613_5F00_re.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinyu、
    感谢您提供的详细信息!
    为了实现 HDMI 信号检测、您需要将解串器连接到 DS90UB949A-Q1串行器。 否则、在没有解串器连接的情况下、您需要将寄存器0x5C 位[6]设置为高电平-(board.WriteI2C (serAddr、0x5C、0x42))、以便在没有解串器连接的情况下强制进行链路检测。

    此致、

    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fadi、

    非常感谢您的回复。 我尝试将寄存器0x5C 设置为0x42、但仍然无法接收 HDMI 信号。 同时、我想问 SoC 终端的输出信号是将 DP 信号转换为 HDMI 2.0信号、是否会产生任何影响? Ds90ub949转换器板可以接受 HDMI 2.0信号吗? 因为我在转换器板的数据表中看到的 HDMI 接口是 HDMI 版本1.4。

    谢谢、

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fadi、

    已检测到 HDMI 输入、非常感谢。

    此致、

    新宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 很高兴它能起作用!