This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM050-Q1:TPLH、TPHL、tsk (p) TI 生产测量

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104084/sn65lvdm050-q1-tplh-tphl-tsk-p-ti-production-measurements

器件型号:SN65LVDM050-Q1

您好!

我们正在对 PN SN65LVDM050QDQ1进行一些表征、并注意到一些细微差异、我希望 TI 能够根据您自己的内部测量结果来启发我们。

具体而言、在接收器侧、tPHL、tPLH 和相应的脉冲偏斜-请参阅下面的结果。

tPHL
(平均值)
TPLH
(平均值)

Tsk (p)

(脉冲偏斜)

(平均值)

+25C 3.49. 0.972 2.518.
-40C 3.24. 0.81. 2.43.
+125C 4.21. 1.56. 2.65

问题是、这些结果是否代表了 TI 内部的特征?

低电平到高电平和高电平到低电平的转换完全符合规格;但是、数据表建议这两个限值之间的差值应在0.1ns 以内、因此想知道数据表限值或我们的测试方法是否存在差异。

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能否分享您的测试设置? 您是否遵循图5测试设置和图2测量方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    稍后我必须确认确切的测试条件、但根据我的理解、我们将测试图7 (SGLS128A -计时测试电路和波形)。

    有一些预先提供的警告、测试设备可能会产生比数据表中指定的更大的负载电容、因此我们对测量中的微小差异比较宽容。

    但是、无论具体测试条件如何、通常都想知道 tsk (p)限制是否应在0.1ns 内、或者我们正在寻找一个非问题。 根据我的经验、典型值有时可能相当不可靠、这通常是一个很好的参考点。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    我认为这不是问题、 TSK (p)限制不限于彼此之间的0.1ns。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的反馈。

    尽管我同意我们不会怀疑这是一个主要问题、但我仍然想凭经验确认 TI 的内部结果、这是预期行为。

    2-3ns 脉冲偏斜在较高的比特率下显然会成为一个问题、因此、我们想确认将来是否应该考虑这种偏移。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我同意 您拥有的 tPHL 数高于我预期的值。 我想查看您的设置、看看这里是否有任何事情发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    附加代码段。 没什么可看的

    器件被放置在插座中、并且 I/O 被映射到测试仪的通道。

    供应商提出的警告是、测试仪环境会意外地增加~50pF 的杂散电容、这将用作 CL、但我们会认为、由于 CL=10pF 测试条件而导致的任何偏斜/偏移都将在 tPHL 和 tPLH 测量中表示。

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    在这里、我同意我希望两次测量中的 CL 增加会产生任何影响。 您是否在多个器件上看到这些数字? 您可以共享的波形?  您能否尝试在 Y/Z 引脚上添加弱下拉或降低 CL 来查看 tpHL 测量是否受影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些测量值仅由自动测试仪输出、因此没有波形。 我们的计划样品尺寸更大、但目前仅对3个样品进行表征以形成测试限制。 遗憾的是、无法使用测试设置进行实验。 尤其是考虑到器件的其余部分看起来不错、并且不希望因追逐典型参数而承受过多负担。

    为什么我的偏好只是从 TI 获得我们的结果是否属于家庭、而我们只需对结果进行评级便可看出结果是偏差的。 为了评估使用前/使用后的测量结果、我认为这是可以的。

    我确实认为 tPHL 测量值大约在 TI 数据表上设置的3.7ns 典型限值附近、这一点很有趣、因此 tPLH 侧的器件速度要快得多、这是一个令人困惑的问题。

    这是 SnS R001-R003的原始数据:

    参数 温度 和功能 R0001 R0002 R0003
    TPLH_RECEIVER +25C ns 0.8. 0.9. 1
    TPLH_RECEIVER +25C ns 0.8. 0.9. 0.9.
    TPLH_RECEIVER +25C ns 0.8. 0.8. 0.9.
    TPLH_RECEIVER +25C ns 0.8. 0.9. 0.9.
    TPLH_RECEIVER +25C ns 1.1. 1.4. 1.1.
    TPLH_RECEIVER +25C ns 1.1. 1.3. 1.1.
    tPHL_RECEIVER +25C ns 3.4. 3.5. 3.6.
    tPHL_RECEIVER +25C ns 3.2. 3.5. 3.4.
    tPHL_RECEIVER +25C ns 3.3. 3.5. 3.6.
    tPHL_RECEIVER +25C ns 3.2. 3.5. 3.4.
    tPHL_RECEIVER +25C ns 3.6. 3.7. 3.8.
    tPHL_RECEIVER +25C ns 3.3. 3.9. 3.5.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    您能否详细说明每行之间的差异? 这些只是相同测试的实例吗? R0001-0003您提到的三个器件是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 每行代表测试排序中的一个测量值。  我没有按接收者和每一个接受测试的次数来描述它、但通常出于此对话的目的、可以假设它是/或。

    R0001、R0002和 R0003列是每个器件的 SnS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、我认为您在这里看到的是接收器的预期结果、而另一半的数据是驱动器的数据。

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    不幸的是、我不认为是这样。 在应用中、我们仅使用接收器部分、这就是我专注于解决感知差异的原因。 但是、驱动程序部分也会单独测量和标注(粘贴在下面)。

    我确实认为这可能是某种程度上保证测试设置是合理的。 我看到 tPLH=1.32ns、tPHL=1.21ns 的平均值、导致0.11ns 的净平均偏斜、这一切似乎都在数据表限制范围内。

    实际上、唯一的"问题"似乎是接收器上的 tPLH 比典型的要快得多。 我已经请求了一些有关时序测量的附加信息、以查看是否可能触发条件或是否有任何不正确的情况。

    参数 温度 和功能 R0001 R0002 R0003
    TPLH_DRIVER +25C ns 1.5 1.6. 1.6.
    TPLH_DRIVER +25C ns 1.6. 1.6. 1.6.
    TPLH_DRIVER +25C ns 0.8. 0.9. 0.9.
    TPLH_DRIVER +25C ns 1.2. 1.2. 1.3.
    tPHL_DRIVER +25C ns 0.9. 1.5 1.6.
    tPHL_DRIVER +25C ns 1.6. 1.6. 1.6.
    tPHL_DRIVER +25C ns 0.8. 0.8. 0.8.
    tPHL_DRIVER +25C ns 1.1. 1.1. 1.1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    明白了、我还想知道这些测量是如何在程序中完成的。 任何有助于说明的波形都是有用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    最后、通过识别测试仪用于测量的触发条件中的错误、能够解决此差异。  

    只需在下方发布更新的测量结果、即可了解任何其他感兴趣的人。 tPLH/tPHL 的迭代是不同的 VID 条件。 更多内容、以使其在合理程度上更接近0.1ns 数据表限制。

    参数 和功能 R001 R002 R003
    TPLH_RECEIVER_0 ns 3.3. 3.3. 3.4.
    TPLH_RECEIVER_1 ns 3.4. 3.5. 3.5.
    TPLH_RECEIVER_2 ns 3.2. 3.3. 3.4.
    TPLH_RECEIVER_3 ns 3.4. 3.5. 3.5.
    TPLH_RECEIVER_4 ns 3.6. 3.8. 3.5.
    TPLH_RECEIVER_5 ns 3.6. 3.8. 3.6.
    tPHL_RECEIVER_0 ns 3.4. 3.5. 3.6.
    tPHL_RECEIVER_1 ns 3.4. 3.6. 3.5.
    tPHL_RECEIVER_2 ns 3.3. 3.5. 3.6.
    tPHL_RECEIVER_3 ns 3.4. 3.6. 3.6.
    tPHL_RECEIVER_4 ns 3.6. 3.7. 3.8.
    tPHL_RECEIVER_5 ns 3.4. 4. 3.6.

    粗鲁地重叠两个波形、以显示它们彼此之间非常接近。

    无论如何、感谢您的帮助和帮助。

    谢谢、

    Tim