This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 少数 TI 器件的可用性/替代产品

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA210, INA190, INA186, TLC59108, LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108249/availability-of-alternatives-for-a-few-ti-parts

主题中讨论的其他器件:INA199INA210INA190INA186TLC59108LP5009

大家好、

实际上、根据标题、我们仍在努力使用以下 TI 器件在任何地方寻找任何库存、并对有关供应或替代器件的任何建议感兴趣。

INA199A1DCKT     电流感测放大器 Vltg 输出、高/低 Msmt、双向零漂移

TLC59108IPWR     LED 照明驱动器8B 快速模式+ I2C 总线 LED 驱动器

TCA8418RTWR     接口-专用低电压16B I2C 和 SMBus I/O 扩展器

提前感谢您的任何建议。


谢谢、

Colin

TI 论坛网站无法识别上述所有器件型号、令人沮丧(甚至更多...)。 它坚持零件号、拒绝所有零件号。

单击"我需要帮助填写此表单"将进入"找不到页面"页面。 网站显然需要更多的工作才能使用!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    很遗憾听到有人在发布这篇文章后感到沮丧。 我认为对于器件条目、问题可能是输入目前只查找主器件、而不是任何可订购产品(即 INA199、而不是 INA199A1DCKT)。 让我们在这里尝试并获得一些答案、同时、我将通过您的反馈联系网站站长、并确保他了解未来的改进。 死链路肯定需要检出/修复。   

    我与我们的电流感应团队合作、可以协助开发 INA199、然后让我们的其他员工与其他器件交流。  

    对于 INA199、我推荐的最佳产品是 INA210。 该器件采用20V/V 增益、采用引脚对引脚 SC70封装、精度更高(更重要的是、TI.com 上似乎有库存)。 对于 INA199、它应该是一个下降。

    您还可以查看 INA190 (及其成本优化版本 INA186)、该器件也是引脚对引脚封装、 但这些产品更改为电容耦合前端、这需要进行一些权衡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrews:感谢您与我们联系并选择 TI 解决方案。 这是 LED 产品线、我们将帮助您找到有关 TLC59108的合适替代产品、然后我们将帮助您交换 TCA8418RTWR 相关 pl、以关注您的进一步问题。

    我们建议将 LP5009作为 TLC59108替代解决方案、它使用 LBC9 CTech、并由于 RFB2运行而获得容量扩展、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、  

    非常感谢、这是极好的支持。 感谢您花时间反馈 INA210、这对您非常有用。  

    如果您可以转发有关其他器件的问题、那将会很好。


    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank、我们将按照您的建议查看 LP5009。

    感谢您的支持、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我可以为您提供 TCA818RTW 方面的帮助。 我首先有几个问题:

    1. 您只是在寻找样片吗?
      1. 我在内部进行了检查、如果 您想订购几个器件进行试用、我们似乎在线提供了一些器件。
    2. 如果您正在寻找更大数量的器件进行生产、那么我可以让您与我们的营销团队联系、我们可以看到我们可以为您的公司提供多少保护。

    我们没有其他支持80键扫描的键盘扫描仪。 请告诉我您对上述建议的看法。

    最棒的

    Chris