This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:器件连接

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108573/pca9306-device-connection

器件型号:PCA9306

您好!

我想问、是否允许 PCA9306进行下面描述的连接。

PCA9306器件用作 I2C 总线开关。 当主器件的 I/O 电平为+3.3V 时、1侧和 VREF1引脚上的上拉电阻器被错误地连接至+1.8V。如果移除了外部上拉电阻器并且启用了主器件的内部上拉电阻器来解决这个问题、 PCA9306能否正常工作? 在此配置中、VREF1引脚电压保持在+1.8V、而 I2C 总线信号上升至+3.3V

原始电路

计划解决问题

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF 电压与信号电压无关;唯一的限制是 VREF1不得高于最低信号电压。

    这将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    先生们是对的。 在这两种情况下、您的设置都可以正常工作。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、Clemens、

    [引用 userid="96787" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108573/pca9306-device-connection/4107988#4107988"]...VREF1不得高于最低信号电压。

    您能详细说明一下吗? 我不能弄清楚"最低信号电压"到底意味着什么。 这是否意味着1侧(SCL1、SDA1)上的信号电平?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最低上拉电压(在任一侧)。

    对于低于 VREF1的电压、PCA9306用作模拟开关、即允许从另一侧传递此类电压。 (对于高于 VREF1的电压、开关处于断开状态、另一侧的电压由上拉电阻器决定。)