This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:GUI 工具请求

Guru**** 2636635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107859/tps65994qfnevm-gui-tool-request

器件型号:TPS65994QFNEVM

您好!

我们的客户在您的网站上申请了 GUI 工具、但似乎没有回复。

当我们联系“客户支持”并提供客户信息时,他们说是允许的。 但不会通知客户。

您是否会询问负责人员、以便客户可以 DL?

查询编号如下。

CS1065881

感谢您的支持。

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将联系我们的营销团队、看看我们是否可以通过电子邮件共享。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、


    之后会出现什么情况?
    如果您有任何问题、请告诉我。

    感谢您的支持。

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的营销团队仔细研究了该案例、 并提到它应尽快获得批准!

    感谢您的耐心等待。

    哈里