This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6E05U06:如何计算 TVS TPD6E05U06的最大功耗值?

Guru**** 2513025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109053/tpd6e05u06-how-to-calculate-the-tvs-tpd6e05u06-max-value-of-power-consumption

器件型号:TPD6E05U06

大家好、  

我是否可以知道如何计算 TPD6E05U06的最大功耗值?

我可以在 TLP 测量中使用“最大电压”*“最大电流”吗?

如下  所示、TLP 图 IO 到 GND 意味着什么?  

谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="423121" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1109053/tpd6e05u06-how to calcule-the-tvs/tpd6e05u06-max-value-power-consumption"]我是否知道如何计算 TPD6E05u06的最大功耗值?]

    持续时间长于 ESD 事件的8/20us 脉冲的最大功耗为40W、位于器件数据表的绝对最大值表中。  

    [引用 userid="423121" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1109053/tpd6e05u06-how to calcule-the-tvs/tpd6e05u06-max-value-power-consumption"]我是否可以在测量中使用“最大电压”*“最大电流”TLP?]

    如果要计算 TLP 条件的最大功率、您可以获取 TLP 的最大电流(Imax)=~29A、TLP 的最大钳位电压(VCLAMP)=~36V、 Imax x Vclmap = 29A x 36V = 1044W @ TLP 条件为100ns 脉宽、上升时间为200ps。  

    [引用 userid="423121" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forume/1109053/tpd6e05u06-how to calcule-the-tvs/tpd6e05u06-max-value-power-consumption"]、下面  显示的 TLP IO 图解是什么意思?  [/报价]

    TLP 曲线图显示 了传输线脉冲事件期间器件的二极管击穿特性。