This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:未检测到数据流

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108595/tusb2036-not-detecting-data-stream

器件型号:TUSB2036

e2e.ti.com/.../8322.sch.pdf

大家好、我们正在使用 TUSB2036集线器控制器 IC、我们将移动设备连接到笔记本电脑、它正在检测并能够传输文件、但当我们连接任何摄像头或传感器设备时、数据流无法正常工作。 请为我们找到解决方案。 我们收到错误、如(VIDIOC_STREAMON:  器件上没有剩余空间)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是软件或互操作性问题、您能否确认摄像头/传感器器件是否支持 USB FS 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的摄像头和传感器是基于 USB 的器件、当我们直接连接到 PC 时工作正常(因此我假设它支持 USB FS)、但不能通过集线器控制器(TUSB2036)工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    PC 上的大多数 USB 主机控制器以 USB HS (480Mbps)运行、由于带宽有限、有些摄像头/传感器不支持 USB FS (12Mbps)运行。

    此致、

    JMMN